Mythen und Wahrheiten

Mythen und Wahrheiten

CO₂ als Kältemittel ist von Mythen umgeben − wir liefern Fakten und Erläuterungen.
Mitarbeiter
Sorgenfreiheit


Mit unserer CO₂-Scroll-Technologie ermöglichen wir sorgenfreie, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen und sorgen für Ihren Seelenfrieden.



Hier abonnieren

Nr. 1, der Mythos „angsteinflößende Maschine“: CO2-Lösungen sind groß und komplex

Das stimmt nicht mehr. Mit der neuen Copeland™ CO2 -Scroll-Technologie erzielen Sie die Effizienz gewerblicher Boostersysteme ohne komplexe Systemdesigns. Es besteht kein Bedarf an Parallelverdichtung, sodass die Stellfläche geringer ausfällt und die Systemkosten um bis zu zehn Prozent gesenkt werden können..


Nr. 2, der Mythos „Gift“: CO2 ist ein Giftgas

Das kann nicht so leicht verallgemeinert werden. Wir atmen im Alltag ständig COein und aus. COist zudem in einer durchschnittlichen Konzentration von etwa 400 ppm in unserer Atmosphäre vorhanden. Diese Konzentration ist also eindeutig nicht giftig für den Menschen. Allerdings ist CO2 in höheren Konzentrationen, wie es beispielsweise in geschlossenen Räumen bei einer CO2-Leckage der Fall sein kann, durchaus gefährlich. Bei Befolgung der Branchenstandards und bewährten Praktiken wird CO2 jedoch als sicheres Kältemittel erachtet. Man muss sich auch um das Klima keine Sorgen machen: CO2 ist eine nachhaltige Alternative zu den F-Gasen. Das Treibhauspotenzial von CO2’s beträgt 1 (GWP=1), dessen potenzieller Beitrag zum Abbau der Ozonschicht beträgt 0 (ODP=0). Somit ist es im Vergleich zu F-Gasen, wie H-FKW, mit einem Treibhauspotenzial von bis zu 1.500 (ODP=0) sehr nachhaltig.


Nr. 3, der Mythos „Geld“: CO2-Systeme sind teuer

Herkömmliche CO2-Systeme sehen sich beim Betrieb in warmen Umgebungen (unter „transkritischen Bedingungen“) bezüglich ihres Wirkungsgrads mit Herausforderungen konfrontiert. Daher sind die meisten CO2-Systeme mit zusätzlichen Parallelverdichtern ausgestattet, die das Flash-Gas aus dem Tank entfernen sollen. Dadurch wird zwar die Effizienz gesteigert, aber auch die Komplexität erhöht, da der zusätzliche Verdichter einen zusätzlichen Frequenzumrichter, Rohrleitungen und Verkabelung erfordert. Aus diesem Grund waren frühe CO2 -Projekte von hohen Investitionskosten geprägt und die Beschaffung der gesamten erforderlichen Ausrüstung war schwierig. Diese Herausforderungen konnten jedoch überwunden werden: Die Beschaffung ist sehr viel einfacher geworden und die Preise sinken auch. Die neue Copeland CO2-Scroll-Technologie mit „dynamischer Dampfeinspritzung” unterstützt diesen Trend noch: Diese innovative Technologie übernimmt die Funktion des Parallelverdichters, sodass die Systemeffizienz hoch bleibt, während weniger Komponenten erforderlich sind, was wiederum die Komplexität verringert. Die Investitions-, Betriebs- und sogar Wartungskosten von CO2 -Systemen werden weiter optimiert. Außerdem ist CO2 als Kältemittel leicht zu produzieren und daher preiswerter als jedes andere Kältemittel.


Nr. 4, der Mythos „Wüste“: CO2 ist nicht für heißes Klima geeignet

Den sogenannten CO2 -Äquator gab es früher wirklich. Während CO2-Systeme nämlich in kaltem Klima gut funktionierten, waren sie in warmen Regionen sehr ineffizient. Dies änderte sich mit der dynamischen Dampfeinspritzung (DVI) von Copeland. Nun regelt eine intelligente Systemsteuerung fortlaufend sämtliche relevanten Parameter des Kältekreislaufs, damit die Anlage unter sämtlichen Bedingungen optimal betrieben wird. Dies macht die neue Technologie von Copeland zu einer effizienten und zuverlässigen Lösung, ganz egal, welche Temperaturen vor Ort herrschen.


Nr. 5, der Mythos „Gefahr“: CO2-Systeme stellen ein Risiko dar

CO2-Anlagen stehen unter hohem Druck. Erstens trägt dies jedoch zur Effizienz der Anlagen bei. Zweitens verfügen sie über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, die schon die geringsten Veränderungen erkennen. Und drittens verschafft der hohe Stillstandsdruck der Verdichter im Fall von aus der Anlage austretendem CO2 (z. B. bei einem Stromausfall oder bei Überhitzung) dem Wartungspersonal ausreichend Zeit, das Problem zu beheben, bevor Lebensmittel verderben. Außerdem ist ein CO2-Leck weitaus weniger problematisch als andere auslaufende Kältemittel, wie brennbares Ammoniak, denn COist nicht entflammbar..


Nr. 6, der Mythos „große Anwendung“: CO2-Systeme sind in großen Anwendungen oder Geschäften am effizientesten

Das stimmt nicht mehr. Copeland CO2-Scrollverdichter (10 bis 40 kW NK) eignen sich hervorragend als kostengünstige Lösung für kleine bis mittelgroße Supermärkte (500 bis 2000 m2), was vollkommen neu ist. Dieses breite Sortiment unterstützt den Trend hin zu kleineren und kompakten CO2-Systemen und kann als integrierte CO2-Scrollverdichterlösung für kompakte Boostersysteme oder als CO2-Verflüssigungssatz verwendet werden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.