Select 8 Asia: 空調および冷凍用製品のセレクションツール

Select 8 Asia の特徴: 

  • コンプレッサの選択が簡単になります
  • 多言語対応(中国語/英語/韓国語) 
  • SI / Imperial / MKS 単位に対応 
  • 印刷するデータシートは、少なくなります。 

カスタム設定は、頻繁に使用される条件を記憶し、自分の連絡先とクライアントの詳細情報を追加することができます。  

[コンプレッサ] タブをクリックして、シリーズを選択、冷媒を選択し、必要能力を設定するか 、または リストの中から冷媒を選択し、その冷媒を使うコンプレッサの中から選択します。 ニーズに最も合うモデルを選定するための運転条件を設定します。スピードボタンは標準の運転条件に前もって設定したもので、運転条件が編集されるとすべてのデータが即座に更新されます。 

Read More...
Select 8 Asia の特徴: 

What's New

Select 8 is the new generation of Copeland Asia's selection software; displaying a refreshed look and feel whilst retaining the features that make the software widely accepted.

New additions (in v.8.24.8) include:

Software Enhancements

  • Fluid library migrated to Aserep 5
  • Add option to switch between cooling and heating capacity requirement in selection list and pack selection
  • Improve toolbar readability under drawing tab
  • Add option to check/uncheck multiple refrigerants by classification (A1, A2L...)
  • Add option to check/uncheck multiple families by group of products (AC, Ref...)
  • Rebranding the software to new company name: "Copeland"
  • Miscellaneous improvements and bug fixes

New Database

  • New- Components A/B Series
  • New- Components TRAE Series
  • New- Components VAEM Series
  • A/C variable speed YPV030HT-3X9 and YPV030/46HT-4X9 with R32 and ZPV030HT-3/4X9 with R410A
  • Refrigeration variable speed ZBW080QE-4/5X9 with R448/9A and R404A
  • Refrigeration Low Temp ZF06-15KQE-PFV with R404A, R134A, R448/9A and R507A
  • Hermetics CR34-42K6ME with R407C, CR36/42K6ME with R404A, CR47/53KQM with R22 and CR53-72KQME with R407C
  • Hermetics CS10-20K6ME with R404A, CS17-33K7ME with R404A, CS24-33KQME with R404A
  • Hermetics CF10/12K7ME with R404A
このウェブサイトを使用するには JavaScript を有効にしてください。