La refrigerazione a CO2 garantisce un'elevata efficienza e costi minimi
VANTAGGI

Costo totale di proprietà ridotto

La tecnologia Copeland CO₂ scroll riduce il costo totale di proprietà, indipendentemente dal clima.

Salvaguardare la qualità e la sicurezza degli alimenti e al contempo gestire tutti i costi può essere difficile nell'ambiente dinamico e competitivo di oggi. Oltre al cambiamento delle abitudini dei consumatori, le pressioni normative e i venti contrari dell'economia globale stanno costringendo i dettaglianti ad adattarsi rapidamente e abbracciare il cambiamento a una velocità estremamente elevata. La tecnologia scroll Copeland CO₂ offre la flessibilità necessaria per rimanere competitivi e garantire le operazioni più convenienti. Consentiamo ai rivenditori di aumentare la redditività e l'efficienza per ridurre il costo totale di proprietà (TCO) di un sistema di refrigerazione a CO₂, con potenziali risparmi su tutto il sistema. Ecco come.

10 motivi 

per cui i nuovi sistemi di refrigerazione The New Cool aiutano i rivenditori a ridurre il costo totale di proprietà


Costi di investimento

Requisiti di spazio minimi

Requisiti di spazio minimi

È possibile guadagnare spazio prezioso per la vendita al dettaglio: la tecnologia DVI e la compattezza dei compressori scroll riducono l'ingombro del sistema di refrigerazione a CO₂. La dotazione dei compressori di una velocità variabile, che consente potenze minori, migliora ulteriormente questo effetto. Ciò rende i sistemi The New Cool adatti anche ai piccoli negozi nelle aree urbane. 

Peso ridotto

Peso ridotto

Grazie alla tecnologia DVI, l'architettura semplificata del sistema evita la compressione parallela. Questo, insieme ai compressori scroll compatti, ha come risultati peso ridotto e dimensioni inferiori, riducendo i costi di trasporto.

Rumorosità ridotta

Rumorosità ridotta

Non è necessario un isolamento acustico aggiuntivo e costoso, poiché i compressori scroll a CO₂ a basse vibrazioni riducono significativamente il livello di rumorosità e non disturbano le operazioni quotidiane o i vicini. 

Semplice installazione

Semplice installazione

Grazie al minor numero di componenti preconfigurati e al concetto di controllo avanzato, installare la soluzione scroll a CO₂ di Copeland richiede meno fatica.

Costi operativi

Risparmio energetico

Risparmio energetico

La tecnologia DVI integra il vantaggio della compressione parallela iniettando il gas flash direttamente nel compressore scroll. Questo si traduce in una maggiore efficienza energetica comprimendo al contempo il gas CO₂ in un modo molto conveniente dal punto di vista economico. Inoltre, i compressori a velocità variabile dedicati con specifici motori a magnete permanente senza spazzole (BPM) ad alta efficienza aiutano a ridurre al minimo il consumo energetico, adattando continuamente la capacità di raffreddamento alla domanda effettiva. 

Affidabilità costante

Affidabilità costante

Componenti perfettamente abbinati e pre-testati controllati da elettronica avanzata garantiscono la massima affidabilità operativa. Questo è completato da elevate pressioni a impianto fermo per prolungare il tempo di reazione in caso di interruzione dell'alimentazione e per evitare il deterioramento degli alimenti anche in questi casi. 

La più elevata efficienza stagionale

La più elevata efficienza stagionale

L'intelligente controllore scroll a CO₂ Copeland XC Pro garantisce la massima efficienza stagionale in tutti i climi grazie al monitoraggio e alla regolazione dei parametri dei componenti del sistema continui. 

Costi di assistenza e manutenzione

Manutenzione predittiva

Manutenzione predittiva

L'elettronica intelligente rileva le deviazioni dai parametri operativi importanti, prende contromisure e indica la necessità di manutenzione prima che si verifichino i problemi.


Bassa vibrazione

Bassa vibrazione

Grazie alla riduzione delle vibrazioni rispetto ai compressori a pistone, i compressori scroll a CO₂ riducono il rischio di danni alle tubazioni e i costi di follow-up associati.


Facilità di manutenzione migliorata

Facilità di manutenzione migliorata

L'architettura semplificata del sistema, integrata dal controllore XC Pro e dall'intuitiva interfaccia del controllore, facilita sia le attività di manutenzione che la risoluzione dei problemi, con il risultato di minore sforzo e costi ridotti. Si riduce anche la necessità di controllare l'esistenza di eventuali perdite, abbassando così ulteriormente i costi di servizio e manutenzione.

Indipendentemente dalle dimensioni del negozio o dalle condizioni climatiche, possiamo aiutarvi a ottenere una tranquillità a lungo termine con la nostra rivoluzionaria tecnologia di scroll CO₂.

Parliamo del vostro investimento


La nostra soluzione offre l'efficienza della compressione parallela senza la sua complessità e i suoi costi aggiuntivi. L'innovativa tecnologia Copeland CO₂ scroll riduce anche i costi di investimento della CO₂, il che è particolarmente importante per i negozi di piccole dimensioni. Fino a poco tempo fa, l'elevato costo del delta rispetto ai sistemi di refrigerazione HFC impediva l'introduzione su larga scala della CO₂ nei supermercati di piccole e medie dimensioni. La tecnologia scroll Copeland CO₂ ha cambiato questa situazione.

La soluzione Copeland CO₂ è caratterizzata da una nuova generazione di compressori scroll CO₂, più piccoli, più leggeri e più efficienti in termini di costi rispetto ai compressori tradizionalmente utilizzati per i sistemi booster e le unità di refrigerazione. Inoltre, la nuova tecnologia DVI (Dynamic Vapor Injection) integrata sostituisce la necessità di una compressione parallela che mantenga alto il livello di efficienza del sistema. Per la realizzazione del sistema booster sono necessari meno componenti, come l'inverter, lo scambiatore di calore e le tubazioni, riducendo in modo significativo la complessità del sistema. La soluzione è dotata di un concetto di controllo avanzato e di componenti preconfigurati che semplificano l'installazione. Tutti questi aspetti si traducono in una riduzione dei costi di investimento e in una minore dimensione del telaio del sistema booster. Ciò consente di liberare spazio per altri scopi e rende The New Cool adatto anche a negozi di piccole dimensioni in aree urbane.

Thomas Tomski, our Emerson expert is giving us a deeper understanding of the total cost of ownership concept.

The New Cool

Risparmio su costi ed energia
I risparmi energetici possono essere significativi, soprattutto se proiettati sul ciclo di vita di un sistema di refrigerazione e di un'intera rete di negozi di rivenditori.

Quali sono i vantaggi in termini di costi di esercizio?


Le nostre soluzioni scroll CO2 Copeland a efficienza elevata integrano componenti di alta qualità con un concept di elettronica intelligente; sono approfonditamente testate in fabbrica e riducono al minimo i costi di esercizio. L'innovativa tecnologia DVI e la gestione dei componenti tramite l'elettronica intelligente garantiscono la massima efficienza stagionale grazie al monitoraggio continuo e alla regolazione efficiente dei parametri dei componenti. Inoltre, funzioni quali il rilevamento e la diagnostica dei guasti facilitano la risoluzione dei problemi e aumentano l'affidabilità del sistema, riducendo notevolmente il rischio di guasti. Noti per il basso livello di vibrazioni, i compressori scroll CO2 riducono il rischio di danni alle tubazioni.

Equipaggiato con il più recente magnete permanente senza spazzole (BPM) ad alta efficienza su tutti i motori a velocità variabile, le prestazioni del sistema sono ulteriormente migliorate man mano che l'efficienza del motore rimane elevata a tutte le velocità. Tutto ciò comporta costi di esercizio ridotti in generale e costi energetici ottimizzati in particolare.

La nuova tecnologia a CO2 è progettata per garantire un'elevata pressione a impianto fermo, garantendo un tempo sufficiente per l'intervento in caso di inattività del sistema.

La soluzione scroll CO2consente di progettare sistemi indipendentemente dal clima, con un numero inferiore di componenti, per ridurre i costi del ciclo di vita e garantire la massima tranquillità: i tecnici "sanno cosa devono aspettarsi" a prescindere dal sito visitato. Questo approccio "un design per tutti i climi" aumenta la familiarità con il sistema di refrigerazione applicato, evitando così i possibili errori. La formazione può concentrarsi su un sistema senza varianti, sia per la gestione dei dispositivi meccanici che elettronici.

Valore più elevato, costi ridotti

"La tecnologia scroll CO2 Copeland è una buona notizia per coloro che apprezzano efficienza e affidabilità al massimo e un basso costo di proprietà."

Non preoccuparti per i costi di servizio


Le nuove soluzioni scroll CO2 Copeland, realizzate con componenti di alta qualità e combinate con componenti elettronici avanzati, consentono di creare applicazioni estremamente affidabili. Dotate di compressori scroll a CO2 di ultima generazione con livelli di vibrazioni molto bassi, migliorano il livello di affidabilità del sistema e riducono al minimo il rischio di rottura delle tubazioni.

Le funzioni di controllo avanzate, la manutenzione preventiva e l'opzione per il monitoraggio remoto dei parametri del sistema consentono un funzionamento affidabile ed efficiente e, allo stesso tempo, un accesso rapido e facile per l'intervento richiesto. Oltre ad ottimizzare gli sforzi di manutenzione, ciò comporta anche la riduzione del deterioramento degli alimenti.

Energia: un argomento estremamente importante


La tecnologia scroll CO2 Copeland è una buona notizia anche per quanto riguarda il risparmio energetico. Il nostro approccio: "un unico design di sistema adatto per tutti i climi" garantisce la migliore efficienza possibile ovunque. Questo è un vantaggio per il clima e per le aziende, perché il consumo energetico ridotto produce costi di esercizio minori. Poiché l’energia utilizzata per la refrigerazione rappresenta una quota molto elevata della domanda di energia di un supermercato, questo può garantire risparmi sostanziali. Le nostre soluzioni di scroll CO2 sono inoltre pienamente compatibili con il recupero di calore, consentendo così di coprire anche l'energia necessaria per il riscaldamento con il sistema di refrigerazione.

Abilitare JavaScript per utilizzare questo sito Web.