Copeland eröffnet neues Innovationslabor in Belluno, Italien

Deras hochmoderne Innovationszentrum wird die globale Forschung und Entwicklung im Bereich der energieeffizienten Steuerungen für Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanwendungen von Copeland vorantreiben

ST. LOUIS (28. Februar 2024) - Copeland, ein globaler Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen, gab heute die Eröffnung eines neuen Innovationslabors in Belluno, Italien, bekannt, wo das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Das neue Copeland Innovation Lab ist mehr als 10.000 Quadratmeter groß und konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung von Copeland-Steuerungsprodukten, die in energieeffizienten Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteprodukten (HVACR) eingesetzt werden.

Die Eröffnung des Copeland Innovation Labs wird dem Unternehmen dabei helfen, ein neues Niveau bei der Entwicklung von Copeland-Steuerungsprodukten zu erreichen. So kann das Team in Belluno die weltweiten Marktbedürfnisse antizipieren, indem es zukunftsweisende, nachhaltige Lösungen entwickelt. Die Räumlichkeiten werden mit einem Produkttestlabor, Schulungs- und Kundenbetreuungsräumen ausgestattet sein, die darauf abzielen, die Markteinführung von eigenen und damit auch Kundenprodukten  zu beschleunigen, Steuerungslösungen durch Praxistests zu verbessern und ein neues Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit im gesamten Produktportfolio zu bieten.

Das neue Innovationslabor wird das Engagement von Copeland für nachhaltige Lösungen in den Bereichen Komfort und Lebensmittelqualität fördern. Das Labor selbst wird keine Auswirkungen haben, da es sich durch eine Photovoltaikanlage selbst mit Strom versorgt und die eingebauten elektronischen Lösungen fortschrittliche Algorithmen verwenden, um hohe Energieeinsparungen zu gewährleisten.

"Unser neues Copeland Innovation Lab wird unseren Kunden dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das ist nicht nur für den Wert, den wir ihnen bieten, von zentraler Bedeutung, sondern auch für den gesamten Planeten", sagte Sandro Matic, Präsident Europa bei Copeland. "Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein für die Zukunft der HLK-Lösungen und ein entscheidender Bestandteil unserer Bemühungen, die Dekarbonisierung in großem Maßstab zu ermöglichen."

Das Zentrum verfügt über mehrere hochmoderne Räume für Forschung und Entwicklung, darunter ein Innovationslabor zum Testen neuer Geräte, ein Marktlabor mit realen Anwendungstests unter Supermarkt- und Convenience-Store-Bedingungen, eine Klimakammer zum Testen von Geräten unter verschiedenen Temperaturbedingungen, einen externen Maschinenbereich, in dem die Geräte für das Marktlabor untergebracht und in realen Anwendungen getestet werden können, sowie einen Hospitality-Bereich für Kundenkontakt und Schulungen.

Im September empfing Copeland lokale Repräsentanten und Medienvertreter zu einer Vorbesichtigung der Anlage, die die starke Präsenz des Unternehmens in Italien weiter ausbaut und eine Reihe neuer Arbeitsplätze schafft. Weltweit verfügt Copeland über 26 Produktionsstätten und 12 F&E-Einrichtungen, von denen sich fünf in Europa befinden. Die neueste Anlage in Belluno ergänzt die wichtige Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die auf der ganzen Welt geleistet wird.

Erfahren Sie mehr über die nachhaltigen Lösungen von Copeland unter Copeland.com.

                                                                             ###

Über Copeland

Copeland, ein globaler Anbieter von nachhaltigen Klimalösungen, vereint bramchenführende Marken in den Bereichen Verdichtung, Steuerung, Software und Überwachung für Wärme, Kühlung und Kälte. Mit klassenbester Technik und Design und dem breitesten Portfolio an modulierbaren Lösungen setzen wir nicht nur den Standard für Verdichter, sondern leisten auch Pionierarbeit bei deren Weiterentwicklung. Durch die Kombination unserer Technologie mit unseren intelligenten Energiemanagementlösungen können wir die Bedingungen regulieren, nachverfolgen und optimieren, um temperaturempfindliche Waren zu Lande und zu Wasser zu schützen und gleichzeitig für Komfort in jedem Raum zu sorgen. Durch energieeffiziente Produkte, normgerechte Lösungen und Fachwissen revolutionieren wir die nächste Generation der Klimatechnologie zum Besseren. Für weitere Informationen besuchen Sie copeland.com.


Kontakt

Libby Panke
[email protected]

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.